Anschließen an den SA-Bus - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
  1. Schließen Sie das 4-adrige Buskabel an die abnehmbare braune 4-polige Klemmleiste des SA-Busses an, die mit SA BUS gekennzeichnet ist.
    Anmerkung: Schließen Sie Endgeräte entweder nur an die SA-Bus-Schnittstelle oder die 4-polige Klemmleiste des SA-Busses an, jedoch nicht an beide.
    Abbildung 1. Verdrahtung der SA-Bus-Klemmleiste

  2. Fahren Sie mit Anschließen der Spannungsversorgung fort.