Verdrahtung der SNC - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Sorgen Sie dafür, dass die SNC gut befestigt ist, bevor Sie mit der Verdrahtung beginnen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Überlegungen zum Montagestandort.

ACHTUNG
  • Gefahr von Sachschäden.
  • Die Stromzufuhr darf nicht aktiviert werden, bevor alle Verdrahtungsverbindungen kontrolliert wurden. Kurzgeschlossene oder nicht richtig angeschlossene Kabel können zu dauerhaften Schäden am Gerät führen.
Achtung:
  • Risque de dégâts matériels.
  • Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir vérifié tous les raccords de câblage. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
WARNUNG
  • Gefahr eines Stromschlags.
  • Entfernen Sie jede Spannungsversorgung, bevor Sie elektrische Verbindungen herstellen. Es ist möglich, dass mehrere Teile getrennt oder isoliert werden müssen, um das Gerät vollständig abzuschalten. Eine Berührung von Komponenten, die unter gefährlicher Spannung stehen, kann einen elektrischen Schlag verursachen und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
WARNUNG
  • Risque de décharge électrique.
  • Débrancher ou isoler toute alimentation avant de réaliser un branchement électrique. Plusieurs isolations et débranchements sont peut-être nécessaires pour -couper entièrement l'alimentation de l'équipement. Tout contact avec des composants conducteurs de tensions dangereuses risque d'entraîner une décharge électrique et de provoquer des blessures graves, voire mortelles.
Wichtig: Diese SNC darf nur zur Prozessregelung eingesetzt werden. Wenn eine Störung oder Fehlfunktion der SNC zu Verletzungen von Personen oder Schäden an den geregelten Geräten bzw. sonstigen Sachschäden führen könnten, müssen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen im Regelsystem getroffen werden. Integrieren und warten Sie andere Geräte, wie Überwachungs- oder Alarmsysteme oder Sicherheits- und Begrenzungsregler, die dazu dienen, vor einer Störung oder Fehlfunktion der SNC zu warnen oder zu schützen.
Wichtig: Utiliser ce SNC uniquement en tant que dispositif de contrôle de fonctionnement. Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement du SNC risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement contrôlé ou un autre équipement, la conception du système de contrôle doit intégrer des dispositifs de protection supplémentaires. Veiller dans ce cas à intégrer de façon permanente d'autres dispositifs, tels que des systèmes de supervision ou d'alarme, ou des dispositifs de sécurité ou de limitation, ayant une fonction d'avertissement ou de protection en cas de défaillance ou de dysfonctionnement du SNC.
Wichtig:
  • Erst nachdem Sie alle Anschlüsse vorgenommen und überprüft haben, können Sie die SNC an die Spannungsversorgung anschließen. Kurzschlüsse oder nicht richtig angeschlossene Kabel können zu dauerhaften Schäden am Equipment führen.
  • Nur Kupferleiter verwenden. Führen Sie alle Verdrahtungen gemäß den örtlichen, regionalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen durch.
  • Bei der SNC handelt es sich um ein Niederspannungsgerät. Die elektrischen Nennwerte der SNC dürfen nicht überschritten werden. Das Anlegen hoher Spannungen an die SNC führt zum Verfall der Gewährleistung und kann permanente Schäden verursachen.
  • Eine Beeinträchtigung der SNC durch elektrostatische Entladungen (ESD) ist zu vermeiden. Elektrostatische Entladungen können die SNC beschädigen und zum Verfall der Gewährleistung führen.

Befolgen Sie bei der Verdrahtung der SNC die folgenden Richtlinien:

  • Verlegen Sie die Spannungsversorgungs- und Kommunikationskabel in einem Abstand von mindestens 50 mm von den Lüftungsschlitzen, die sich in den Seiten des SNC-Gehäuses befinden.
  • Achten Sie darauf, dass Drähte und Kabel locker verlegt werden. Verlegen Sie die Kabel auf geordnete Weise um die SNC herum, um für eine gute Belüftung, Sichtbarkeit der LEDs und einen einfachen Wartungszugang zu sorgen.
  • Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung des Gebäudeautomationsnetzwerks die unter Hinweise und Richtlinien zur Verdrahtung beschriebenen Spezifikationen, Regeln und Richtlinien erfüllt.
  • Befolgen Sie die Anweisungen des Transformatorherstellers und beachten Sie die projektspezifischen Zeichnungen. Die Farben der Spannungsversorgungsdrähte können sich für Transformatoren, die nicht von Johnson Controls hergestellt werden, unterscheiden.
  • Stellen Sie sicher, dass die Phasenbelegung des Transformators für alle Geräte gleich ist. Wenn alle Geräte im Netzwerk an einer einheitlichen 24 V AC-Spannungsversorgung angeschlossen werden, führt dies zu einer Verringerung von elektrischen Störungen und Problemen aufgrund von Erdungsschleifen.
  • Die SNC darf nicht an eine Erdung angeschlossen werden.