Trennen der Versorgungspannung von der SNC - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - Network Engine - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
Language
Deutsch

Trennen Sie die Spannungsversorgung von der SNC, indem Sie die graue 2-polige Klemmleiste vom 24 V~Versorgungsanschluss an der SNC trennen (Abbildung 1).

Beim Trennen oder Unterbrechen der Spannungsversorgung zur SNC funktioniert die SNC nicht mehr, sobald die Einstellungen für die Energieverwaltung ablaufen. Die blaue HEARTBEAT LED (Abbildung 1) leuchtet weiter und der Superkondensator versorgt die SNC für ca. weitere 30 Sekunden mit Spannung, sodass flüchtige Daten in den nicht-flüchtigen Speicher gesichert werden können. Die HEARTBEAT LED erlischt nach Abschluss der Datensicherung.

Wichtig: Das Verhalten des Superkondensators unterscheidet sich von dem der Ersatzbatterien, die in der Vergangenheit in Automationsstationen verwendet wurden. So muss der Kondensator z. B. nach jedem Einschaltzyklus über eine gewisse Zeit aufgeladen werden. Das Gerät ist nicht für häufige Einschaltzyklen über kurze Zeiträume ausgelegt (z. B. drei oder vier Einschaltzyklen in einer Stunde). In diesem Fall kann der Kondensator so viel Ladung verlieren, dass er seine Funktion nicht mehr wahrnehmen kann. Ein vollständig entladener Kondensator benötigt bis zu 90 Minuten, bis er nach dem Anschluss der SNC an eine Versorgungsspannung wieder aufgeladen ist.