Reparaturinformationen - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - Network Engine - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
Language
Deutsch

Wenn die SNC nicht mehr innerhalb ihrer Spezifikation betrieben werden kann, tauschen Sie sie aus. Die SNC ist kein reparierbares Produkt, allerdings unterstützt sie Software-Updates, um Funktionserweiterungen zu ermöglichen. Für ein Ersatzgerät, Software-Updates oder Zubehör wenden Sie sich an Ihre Vertretung von Johnson Controls.

Das Gehäuse der SNC darf nicht geöffnet werden. Die SNC enthält keine Teile, die gewartet werden können und erfordert keine regelmäßige Wartung vor Ort. Bei einem Stromausfall sorgt ein nicht auswechselbarer Superkondensator (keine Batterie) dafür, dass keine SNC-Daten verloren gehen.

Wenn Sie eine SNC aus irgendeinem Grund auswechseln oder eine neue SNC zu einer Liegenschaft hinzufügen, müssen Sie die Verbindung zur Liegenschaft aktualisieren, um sicherzustellen, dass die neue SNC erkannt wird und kommunizieren kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation SNC Commissioning Guide (LIT-12013295).