Wandmontage der SNC - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - Network Engine - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
Language
Deutsch

Verwenden Sie die Löcher in den drei Montageclips für die Wandmontage. Zur Montage der SNC an einer vertikalen Oberfläche gehen Sie wie folgt vor:

  1. Ziehen Sie den oberen Montageclip nach außen in die verlängerte Position.
  2. Markieren Sie die Lochpositionen an der Wand; dazu können Sie die Maße aus Abbildung 1 zur Hilfe nehmen oder die Halterung an die Wand halten und die Lochpositionen durch die Montageclips markieren. Die Schraublöcher in der SNC sind für M4- und #8-Schrauben vorgesehen.
  3. Bohren Sie auf der Grundlage der Positionen, die in Schritt 2 markiert wurden, Löcher in die Wand. Verwenden Sie bei Bedarf für jedes Loch Dübel.
  4. Halten Sie das Gerät fest, führen Sie die Schrauben durch die Montageclips in die Schraublöcher ein und ziehen sie anschließend sorgfältig alle Schrauben fest.
    Wichtig: Ziehen Sie die Montageschrauben nicht zu fest an. Die Montageclips können einreißen, wenn Sie die Schrauben zu fest anziehen.