Installation - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - Network Engine - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
Language
Deutsch
Befolgen Sie bei dem Transport und der Verwendung der SNC die folgenden Richtlinien:
  • Transportieren Sie die SNC im Originalbehälter, um Beschädigungen der SNC durch Vibrationen und Stöße auf ein Minimum zu reduzieren.
  • Stellen Sie sicher, dass alle Teile im Lieferumfang der SNC vorhanden sind.
  • Lassen Sie die SNC nicht fallen und setzen Sie sie keinen Stößen aus.
  • Verwenden Sie nicht die ungekennzeichnete Ethernet-Schnittstelle (unten).
  • Verwenden Sie keine nicht-qualifizierten USB-Adapter in den beiden USB-Schnittstellen. Die USB-Schnittstellen funktionieren nur mit USB-Adaptern, die zur Verwendung mit der SNC getestet und qualifiziert wurden. Nicht qualifizierte Adapter funktionieren in den USB-Schnittstellen der SNC nicht. Eine Liste der qualifizierten und unterstützten USB-Adapter finden Sie unter Bestellinformationen für Zubehör.
Wichtig: Das Gehäuse der Automationsstation darf unter keinen Umständen geöffnet werden. In der Automationsstation befinden sich keine Bauteile, die gewartet werden können. Manipulationssichere Etiketten auf dem Gerät warnen Installateure, Servicetechniker, Gebäudebesitzer, Inspekteure von Rauchmeldeanlagen, dass das Öffnen oder die Manipulation des Geräts nicht zulässig ist.