Tabelle 1 enthält Informationen über die Funktionen, Nennwerte und Anforderungen für die Anschlüsse des SNC-Kommunikationsbusses und der Spannungsversorgung sowie Richtlinien zum Leitungsquerschnitt, Kabeltyp und zur Kabellänge bei der Verdrahtung des Kommunikationsbusses und der Spannungsversorgung.
Zusätzlich zu den Richtlinien in Tabelle 1 beachten Sie bei der Verdrahtung der FC-Bus- und SA-Bus-Spannungsversorgung bitte auch die folgenden Richtlinien:
- Alle Niederspannungsleitungen und -kabel müssen von den Hochspannungsleitungen getrennt verlegt werden.
- Verwenden Sie ungeachtet des Leitungsquerschnitts für alle FC-Bus- und SA-Bus-Kabel verdrillte, isolierte Kabel mit Kupferlitzen.
- Außerdem sollten für alle FC-Bus- und SA-Bus-Kabel unbedingt abgeschirmte Kabel verwendet werden.
- Weitere Informationen zum Leitungsquerschnitt und zur Kabellänge für den FC-Bus und den SA-Bus finden Sie in der Dokumentation MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).