LED-Testsequenz beim Startvorgang - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - Network Engine - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
Language
Deutsch

Während des Startvorgangs initialisiert die SNC automatisch einen Selbsttest, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes zu bestätigen. Unmittelbar nach dem Anschließen der Spannungsversorgung zeigen die LEDs folgende Sequenz:

  • Die LED HEARTBEAT blinkt blau/violett, wenn die SNC gestartet wird.
  • Die LED FAULT leuchtet ungefähr 30 Sekunden lang durchgehend rot und schaltet sich dann aus.
  • Die LED USB-1|2 leuchtet grün, wenn ein unterstütztes Gerät an eine der USB-Schnittstellen angeschlossen wurde. Die LED wechselt nach durchgehend rot, wenn ein nicht unterstütztes Gerät angeschlossen wurde. Die LED leuchtet nicht, wenn kein Gerät angeschlossen ist.