Einstellen des EOL-Schalters - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Netzwerkgeräte am Ende eines FC-Bus-Segments müssen als mit Widerstand abgeschlossene Netzwerkgeräte eingestellt werden. Die SNC verfügt über einen roten EOL-Schalter mit der Bezeichnung FC EOL für den FC-Bus-Anschluss, über den die Automationsstation als ein mit einem Widerstand abgeschlossenes Busgerät eingestellt wird.

Um eine SNC als ein mit Widerstand abgeschlossenes FC-Bus-Gerät einzustellen, bringen Sie den EOL-Schalter in die Stellung ON (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1. EOL-Schalter für den FC-Bus: Stellung ON (nach oben)

Anmerkung: Der EOL-Schalter der SNC befindet sich bei Auslieferung in der Stellung ON (nach oben, siehe Abbildung 1). Wenn die SNC im FC-Bus kein abschließendes Gerät ist, bringen Sie den EOL-Schalter in die Stellung OFF (nach unten).

Bringen Sie den EOL-Schalter in die für den FC-Bus passende Stellung. Für die SNC gelten dieselben Regeln wie für andere mit Schalter abgeschlossene Geräte, die im Abschnitt Setting Terminations der Dokumentationen N2 Communications Bus Technical Bulletin (LIT-636018) und MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) aufgeführt sind.

Bringen Sie den EOL-Schalter des RS-485-Anschlusses für die beiden Geräte, die sich an den Enden eines RS-485-Bussegments befinden, in die Stellung ON (oder bringen Sie einen EOL-Abschluss an). Bringen Sie den EOL-Schalter für alle anderen Geräte des RS-485-Bussegments in die Stellung OFF (oder bringen Sie keinen EOL-Abschluss an).