Einstellen der Gerätenummer - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die Gerätenummer wird mithilfe von drei Drehschaltern auf einen Wert von 000 bis 999 eingestellt. Bei Ausrichtung des Reglers wie in Abbildung 1 gezeigt, werden die Nummern von links nach rechts angeordnet, vom höchstwertigen Bit (MSB) zum niedrigstwertigen Bit (LSB). In der folgenden Abbildung sind die Schalter auf 1 2 3 eingestellt.

Abbildung 1. Einstellung der Geräteadresse mit Drehschaltern