Drehschalter - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - Network Engine - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
Language
Deutsch

Die SNC verfügt über 3 Drehschalter, die die Gerätenummer zeigen. Sie werden für das Einstellen der Gerätenummer genutzt, die einen Werte von 000 bis 999 haben kann. Die Schalter sind bei Auslieferung auf die Werkseinstellungen 000 eingestellt. Mithilfe dieser Drehschalter können Sie jeder SNC eine eindeutige Dezimalzahl von 000 bis 999 zuweisen.