Starten des Liegenschaftsportals - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active
Wichtig: Ab Version 12.0 ist für das Liegenschaftsportal eine Lizenz erforderlich, außer auf einem ADX mit MVE.

Zum Starten des Liegenschaftsportals haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Rufen Sie über das Windows Start-Symbol Johnson Controls > Launcher auf. Führen Sie die Schritte unter Launcher Tool Help (LIT-12011742) aus, um ein Profil für den Server unter der Registerkarte Liegenschaftsportal hinzuzufügen.

  • Doppelklicken Sie auf das relevante Metasys Server Symbol auf dem Desktop. Fügen Sie ein Profil für den Server unter der Registerkarte Liegenschaftsportal hinzu, in dem Sie die Netzwerk-Anmeldedaten für den Servercomputer konfigurieren. Weitere Informationen siehe Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

  • Auf einem anderen Computer im gleichen Netzwerk wie der Servercomputer navigieren Sie zu https://<Hostname>/metasys/, wobei <Hostname> für den Rechnernamen des Zielservers steht.
    Anmerkung: Wenn beim Öffnen des Servers die Meldung Fehlende Ressourcendatei angezeigt wird, veranlassen Sie den Server zur Übermittlung seiner Version von Launcher, indem Sie zu https://<Hostname>/launcher.msi navigieren.

Wenn Sie zum ersten Mal von einem Client aus zum Servercomputer navigieren, wird der Windows-Download-Bildschirm für Launcher angezeigt. Klicken Sie auf Full Launcher Installer, um die Bedienoberflächendateien (also eine private JRE-Version) vom Servercomputer abzurufen, und führen Sie dann die Launcher-Installationsdatei aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) .

Anmerkung: Wenn der Launcher installiert ist, verwenden Sie für den Serverzugriff den Launcher, nicht den Webbrowser. Wenn Sie den Webbrowser verwenden, wird der Launcher-Download-Bildschirm erneut angezeigt. Installieren Sie den Launcher nicht erneut.

Nach der Installation des Launchers auf der lokalen Festplatte wird der Hauptbildschirm des Launchers angezeigt, auf dem die Netzwerkanmeldedaten für den Servercomputer konfiguriert werden können.

Konfigurieren Sie im Launcher die Netzwerkanmeldedaten für den Servercomputer, um sein Profil zum Launcher hinzuzufügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

Nach dem Hinzufügen des Servers wählen Sie ihn in der Profilliste auf der Registerkarte Liegenschaftsportal aus und klicken Sie auf Starten. Der Anmeldebildschirm für die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals wird angezeigt. Melden Sie sich mit dem MetasysSysAgent-Benutzernamen und dem Standardpasswort an. Das Standardpasswort erfahren Sie bei Ihrer Vertretung von Johnson Controls vor Ort. Bei der ersten Anmeldung am Server wird die Änderung des Passworts in ein gültiges, komplexes Passwort erzwungen. Beachten Sie die Passwortregeln, die im Dialogfeld zum Ändern des Passworts angezeigt werden. Weitere Informationen über Passwörter siehe Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) .

Informationen zur Konfiguration und Verwendung verschiedener Metasys Server siehe ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) , Open Application Server (OAS) Commissioning Guide (LIT-12013243) und Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) .