Starten der Metasys Bedienoberfläche - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Für den Remotezugriff auf die Metasys Bedienoberfläche von einem Client-Gerät aus vergewissern Sie sich, dass Sie per Internet, Intranet oder VPN (Virtual Private Network) Zugriff auf den Metasys Liegenschaftsleiter haben, und navigieren Sie zu https://[SERVERNAME]/UI, wobei [SERVERNAME] für den Hostnamen oder die IP-Adresse des Metasys Liegenschaftsleiters steht.

Beim Navigieren zur Metasys Bedienoberfläche zeigt der Webbrowser unter Umständen eine Sicherheitszertifikatwarnung an. Diese Warnung wird vom Webbrowser angezeigt, wenn für die Website mit der Metasys Bedienoberfläche kein vertrauenswürdiges Sicherheitszertifikat vorliegt.

Falls diese Warnung erscheint, können Sie folgendermaßen zur Metasys Bedienoberfläche navigieren:
  • Bei Google Chrome (1) tippen oder klicken Sie auf Advanced und dann (2) tippen oder klicken Sie auf Proceed to [IP-Adresse], wobei [SERVERNAME] bzw. [IP-Adresse] für den Servernamen bzw. die IP-Adresse des Liegenschaftsleiters steht.
  • Bei Microsoft Edge klicken Sie auf Laden dieser Website fortsetzen (nicht empfohlen).
  • Bei Apple Safari tippen oder klicken Sie auf Weiter im Fenster „Serveridentität kann nicht überprüft werden“.

Der Anmeldebildschirm der Metasys Bedienoberfläche wird geöffnet. Geben Sie Ihre Anmeldedaten für Metasys ein. Bei der ersten Anmeldung an einem Metasys Server melden Sie sich mit dem Benutzernamen MetasysSysAgent und dem Standardpasswort an. Das Standardpasswort erfahren Sie bei Ihrer Vertretung von Johnson Controls vor Ort. Bei der ersten Anmeldung am Server wird die Änderung des Passworts in ein gültiges, komplexes Passwort erzwungen. Beachten Sie die Passwortregeln, die im Dialogfeld zum Ändern des Passworts angezeigt werden. Weitere Informationen über Passwörter siehe Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) .