Starten der Bedienoberflächen - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Dieser Abschnitt behandelt das Starten der Bedienoberflächen, die mit der Metasys Server Software installiert werden.

Wenn beim Start der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals zur Sicherheit ein Warnbanner angezeigt werden soll, aktivieren Sie das Warnbanner, wie in der Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) erläutert.

Anmerkung: Wir raten dringend davon ab, von einem Computer mit Server-Betriebssystem aus zur Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals zu navigieren. Standardmäßig ist bei Server-Betriebssystemen die verstärkte Sicherheitskonfiguration von Windows Internet Explorer aktiviert und blockiert unter Umständen den Zugriff der Launcher-Download-Seite auf das Liegenschaftsportal. Öffnen Sie die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals daher von einem Computer ohne Server-Betriebssystem aus.