Konfigurieren einer virtuellen Maschine für Metasys Server - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Wenn Sie die Metasys Server -Software auf einer virtuellen Maschine (VM) installieren, prüfen Sie Folgendes, bevor Sie die Installation von Metasys beginnen:

  • Stellen Sie sicher, dass die virtuelle Maschine im statischen Speichermodus, und nicht im dynamischen Modus ausgeführt wird. Andernfalls kann es zu Betriebsproblemen im Zusammenhang mit SQL Server kommen.
  • Wenn Sie ein Upgrade von einem Hardwareserver auf eine VM durchführen, konfigurieren Sie die Metasys Server VM mit der gleichen Speichermenge wie den Hardwareserver oder mit mindestens 8 GB Speicher.
  • Stellen Sie die Festplattengröße auf fest, nicht dynamisch.
  • Falls erforderlich, fügen Sie der VM Prozessorleistung hinzu.
  • Stellen Sie sicher, dass die Option Prozesskompatibilität unter Einstellungen der virtuellen Maschine > Prozessor > Kompatibilität in Microsoft Hyper-V nicht aktiviert ist (Abbildung 1). Bei einigen Intel-CPUs ist dieses Kontrollkästchen in der Standardeinstellung aktiviert.
Abbildung 1. Einstellung der Prozessor-Kompatibilität in Metasys Server