Installieren des Metasys Servers in einer anderen Standardsprache als Englisch - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active
Zur Installation der Metasys Server Software auf einem Computer mit einer anderen Standardsprache als Englisch führen Sie vor der Installation die hier erläuterten Schritte aus.
  1. Klicken Sie in der Systemsteuerung auf Zeit, Sprache und Region.
  2. Klicken Sie auf Region (oder Region und Sprache). Das Fenster Region und Sprache wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Administrativ.
  4. Klicken Sie unter Sprache für Unicode-inkompatible Programme auf Gebietsschema ändern. Klicken Sie auf die entsprechende Rückfrage hin auf Ja. Der Bildschirm zur Auswahl der Standardsprache für das System wird angezeigt.
  5. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Dropdown-Liste. Klicken Sie auf OK und starten Sie den Computer neu, damit die Änderung wirksam wird.
  6. Installieren Sie eine unterstützte Edition der SQL Server-Software. Weitere Informationen hierzu finden Sie in SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).
  7. Setzen Sie die Standardsprache von SQL Server auf die Standardsprache des Betriebssystems, und zwar folgendermaßen: Öffnen Sie SQL Server Management Studio und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Serverinstanz in Object Explorer. Klicken Sie auf Properties [Eigenschaften]. Das Fenster Eigenschaften wird angezeigt.
  8. Klicken Sie auf Erweitert und setzen Sie die Eigenschaft „Standardsprache“ auf die gewünschte Sprache. Für weitere Erläuterungen klicken Sie hier und lesen Sie den Microsoft-Artikel über die Landessprachenversionen von SQL Server.
  9. Klicken Sie auf OK und beenden Sie SQL Server Management Studio.
  10. Nach der Installation der Metasys Server Software legen Sie mit dem Sprachinstallationsprogramm LIP (Language Installation Program) die Sprache für die Metasys Software fest. Weitere Informationen finden Sie in Language Installation Program Help (LIT-12011349).