Erforderliche Rollen und Funktionen im Windows-Betriebssystem - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Das Installationsprogramm der OAS Software aktiviert bei der Installation mehrere Profile und Funktionen im Windows-Betriebssystem, jedoch werden dabei nicht alle erforderlichen Komponenten aktiviert. Diese Komponenten sind notwendig, damit der Metasys Server ausgeführt werden kann. Daher müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass alle erforderlichen Komponenten eingestellt sind, bevor Sie die Metasys Server Installation starten. Überprüfen Sie anhand der nachstehenden Tabellen, ob diese Komponenten auf dem Computer, auf dem Sie Metasys Server ausführen möchten, aktiviert und aktiv sind. Beachten Sie die Tabelle, die zu Ihrem Betriebssystem passt:

Tabelle 1. Windows 10 – Konfiguration von Rollen und Funktionen

Auszuwählende Kategorie

Auszuwählende Optionen

Internet-Informationsdienste

Webverwaltungstools

  • IIS 6-Verwaltungskompatibilität
    • IIS 6-Skriptingtools
    • IIS 6-WMI-Kompatibilität
    • Kompatibilität mit IIS-Metabasis und IIS 6-Konfiguration
  • IIS-Verwaltungskonsole
  • IIS-Verwaltungsskripts und -tools

WWW-Dienste

  • Anwendungsentwicklungsfeatures
    • .NET-Erweiterbarkeit 3.5
    • .NET-Erweiterbarkeit 4.7
    • Anwendungsinitialisierung
    • ASP.NET 3.5
    • ASP.NET 4.7
    • ISAPI-Funktionserweiterungen
    • ISAPI-Filter
  • Allgemeine HTTP-Features
    • Standarddokument
    • Verzeichnissuche
    • HTTP-Fehler
    • Statischer Inhalt
  • Systemzustand und Diagnose
    • HTTP-Protokollierung
    • Anforderungsmonitor
  • Leistungsfeatures
    • Komprimierung statischer Inhalte
  • Sicherheit
    • IP-Sicherheit
    • Anforderungsfilterung
    • Windows Authentication

.NET Framework 3.5 (einschl. NET 2.0 und 3.0)

Windows Communication Foundation-HTTP-Aktivierung

.NET Framework 4.7 Advanced Services

  • ASP.NET 4.7
  • WCF-Dienste
    • HTTP-Aktivierung
    • Message Queuing-Aktivierung (MSMQ-Aktivierung)
    • Named Pipe-Aktivierung
    • TCP-Aktivierung
    • TCP-Portfreigabe

Microsoft Message Queue Server (MSMQ-Server)

Microsoft Message Queue Serverkern (MSMQ Serverkern)

Windows Powershell 5.1

Windows Powershell 5.1-Engine

Windows-Prozessaktivierungsdienst

  • .NET-Umgebung
  • Konfigurations-APIs
  • Prozessmodell
Tabelle 2. Windows Server 2019 oder Windows Server 2016 – Konfiguration von Profilen und Funktionen

Auszuwählende Kategorie

Auszuwählende Optionen

Webserver (IIS) > Gemeinsam genutzte HTTP-Features

  • Standarddokument
  • Verzeichnissuche
  • HTTP-Fehler
  • Statischer Inhalt

Webserver (IIS) > Systemzustand und Diagnose

  • HTTP-Protokollierung
  • Anforderungsmonitor

Webserver (IIS) > Leistung

Komprimierung statischer Inhalte

Webserver (IIS) > Sicherheit

  • Anforderungsfilterung
  • Windows Authentication

Webserver (IIS) > Anwendungsentwicklung

  • .NET-Erweiterbarkeit 3.5
  • .NET-Erweiterbarkeit 4.6
  • Anwendungsinitialisierung
  • ASP.NET 3.5
  • ASP.NET 4.6
  • ISAPI-Funktionserweiterungen
  • ISAPI-Filter

Verwaltungstools

  • IIS 6-Verwaltungskonsole
  • IIS 6-Verwaltungskompatibilität
    • IIS 6-Metabasiskompatibilität
    • IIS 6-Skriptingtools
    • IIS 6-WMI-Kompatibilität
  • IIS-Verwaltungsskripts und -tools

.NET Framework 3.5-Features

  • .NET Framework 3.5
  • HTTP-Aktivierung

.NET Framework 4.6-Features

  • .NET Framework 4.6
  • ASP.NET 4.6
  • WCF-Dienste
    • HTTP-Aktivierung
    • Message Queuing-Aktivierung (MSMQ-Aktivierung)
    • Named Pipe-Aktivierung
    • TCP-Aktivierung
    • TCP-Portfreigabe

Meldungen in Warteschlange setzen

  • Message Queuing-Dienste
    • Message Queuing-Server

Remoteserver-Verwaltungstools

  • Featureverwaltungstools
    • SMTP-Servertools
    • SNMP-Tools

SNMP-Server

SNMP WMI-Anbieter

Windows Powershell

  • Windows Powershell 5.1
  • Windows Powershell 2.0-Engine
  • Windows PowerShell ISE

Windows-Prozessaktivierungsdienst

  • Prozessmodell
  • .NET-Umgebung 3.5
  • Konfigurations-APIs

WoW-64-Support