Verschieben von Metasys Datenbanken mit den historischen Daten an einen benutzerdefinierten Speicherort - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Standardmäßig sind die OAS Software und die Datenbanken auf Laufwerk C: installiert. Nach der Installation der Metasys Software können Sie Metasys Datenbanken mit den historischen Daten an einen benutzerdefinierten Speicherort verschieben. Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus.

  1. Stoppen Sie den Metasys III Device Manager-Dienst. Öffnen Sie den Windows Task-Manager. Klicken Sie auf die Registerkarte Dienste. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den MIIIDM-Dienst und dann auf Dienst beenden.
  2. Öffnen Sie auf dem Computer, auf dem die Datenbanken gehostet sind, SQL Server Management Studio und stellen Sie eine Verbindung zu dem Computer mit der Datenbank-Engine her.
  3. Erweitern Sie im Object Explorer den Ordner Datenbanken.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf jede der Metasys Datenbanken mit den historischen Daten und klicken Sie auf Eigenschaften. Das Fenster mit den Datenbankeigenschaften wird angezeigt.
  5. Klicken Sie im Fensterbereich „Eine Seite auswählen“ auf Dateien. Notieren Sie die aufgelisteten Pfade in der Spalte Pfad der Datenbankdateientabelle. Klicken Sie auf OK, um das Fenster mit den Datenbankeigenschaften zu schließen.
  6. Klicken Sie im Object Explorer mit der rechten Maustaste auf die Datenbank. Wählen Sie Aufgaben > Trennen. Das Fenster Datenbank trennen wird angezeigt.
  7. Wählen Sie das Kontrollkästchen zum Trennen der Verbindung. Klicken Sie auf OK.
    Anmerkung: Möglicherweise erscheint nun eine Meldung, dass die Datenbank in Gebrauch ist. Wenn diese Meldung angezeigt wird, sorgen Sie dafür, dass alle Metasys Anwendungen beendet werden und der Metasys III Device Manager-Dienst gestoppt wird.
  8. Verschieben Sie die Datenbankdateien mit der Erweiterung .mdf oder .ldf an einen neuen Speicherort auf einem anderen Laufwerk.
  9. Wenn Sie die Metasys Datenbanken mit historischen Daten entfernt haben, fügen Sie die Datenbanken erneut an. Klicken Sie im Object Explorer mit der rechten Maustaste auf den Ordner Datenbanken und klicken Sie auf Anfügen. Das Fenster zum Anfügen von Datenbanken wird angezeigt.
  10. Klicken Sie im Fenster zum Anfügen von Datenbanken auf Hinzufügen. Das Dialogfeld Datenbankdateien suchen wird angezeigt.
  11. Navigieren Sie zum neuen Speicherort der Datenbanken. Wählen Sie die Datenbanken und klicken Sie auf OK.
  12. Klicken Sie im Fenster zum Anfügen von Datenbanken auf OK. Damit sind die Datenbanken wieder angefügt.
  13. Wenn die Metasys Datenbanken mit den historischen Daten nicht im Datenbankordner im Object Explorer angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den SQL-Ordner (Computer-Knoten mit der Datenbank-Engine) und wählen Sie Aktualisieren.

Für Techniker von Johnson Controls: FSC Solutions Database Article 30393 enthält eine Anleitung zur Verwendung eines SQL-Skripts für dieses Verfahren.