Standardmäßige Installation des OAS - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Stellen Sie vor der Installation des OAS sicher, dass Ihr System die in Tabelle 2 beschriebenen Mindestanforderungen erfüllt, und führen Sie die folgenden Schritte durch:

  1. Beziehen Sie die OAS-Installationsdatei. Wenn Sie den Metasys OAS-Ordner vom Lizenzportal herunterladen, enthält der Ordner zwei Dateien: eine ausführbare Datei und eine Datendatei. Sie müssen die Datendatei zusammen mit der ausführbaren Datei im selben Produktordner belassen.
    Wichtig: Wenn Sie die Dateien im Produktordner trennen, schlägt die Installation fehl.
  2. Doppelklicken Sie auf die ausführbare Installationsdatei.
  3. Das Dialogfeld Benutzerkontensteuerung wird angezeigt. Klicken Sie auf Ja.
  4. Das Fenster Metasys Open Application Server Setup wird angezeigt. Klicken Sie auf Install.
  5. Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf Fertig stellen. Klicken Sie auf Jetzt neu starten, wenn Sie dazu aufgefordert werden.