Konfigurieren zusätzlicher Netzwerkkarten - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASPPA-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können die OAS-Software auf einem Computer installieren, der über mehrere Netzwerkkarten verfügt. Wenn Ihr Computer über zwei oder mehr Netzwerkkarten verfügt, befolgen Sie die hier beschriebenen Anweisungen, um die Netzwerkkarte anzugeben, die für die OAS-Software verwendet werden soll.

Prozedur

  1. Gehen Sie im Startmenü zu Systemsteuerung > System und Sicherheit > System > Geräte-Manager . Das Fenster Geräte-Manager wird angezeigt.
    Anmerkung: Wenn das Fenster Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf Weiter oder Ja.
  2. Klicken Sie auf das Symbol, um das Element Netzwerkadapter zu erweitern.
    • Wird nur eine physische Netzwerkkarte aufgelistet, überspringen Sie diesen Abschnitt.
    • Werden mehrere physische Netzwerkkarten aufgelistet, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  3. Schließen Sie den Geräte-Manager.
  4. Wechseln Sie zurück zur Systemsteuerung und klicken Sie auf Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter > Adaptereinstellungen ändern . Netzwerkverbindungen wird angezeigt.
    Anmerkung: Wird die Menüleiste im Fenster Netzwerkverbindungen nicht angezeigt, drücken Sie die Alt-Taste.
  5. Gehen Sie zu Erweitert > Erweiterte Einstellungen . Das Dialogfeld Erweiterte Einstellungen wird angezeigt.
  6. Rufen Sie die Registerkarte Adapter und Bindungen auf und deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Internet-Protokollversion 6, falls diese aktiviert sind. Klicken Sie auf die Netzwerkverbindung, die die Metasys Automationsstationen verwenden. Verschieben Sie diese Verbindung mit den Pfeiltasten ganz nach oben.
  7. Speichern Sie die Änderungen durch Klicken auf OK.
  8. Klicken Sie im Fenster Netzwerkverbindungen mit der rechten Maustaste auf die von den Metasys Automationsstationen genutzte Netzwerkverbindung und klicken Sie auf Eigenschaften. Das Dialogfeld Eigenschaften von LAN-Verbindung wird angezeigt.
  9. Klicken Sie auf die Internet-Protokollversion 4 (TCP/IPv4). Klicken Sie auf Eigenschaften. Das Dialogfeld Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) wird angezeigt.
  10. Klicken Sie auf Erweitert. Das Dialogfeld Erweiterte TCP/IP-Einstellungen wird angezeigt.
  11. Wenn aktiviert, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatische Metrik und geben ins Feld Schnittstellenmetrik den Wert 1 ein.
  12. Speichern Sie die Änderungen durch Klicken auf OK.
  13. Um sicherzustellen, dass die Kommunikation zwischen dem OAS und den Automationsstationen Priorität hat, wiederholen Sie diese Konfigurationsschritte für alle anderen aktivierten Netzwerkverbindungen auf dem Server. Geben Sie dabei für die zweite und alle weiteren aktiven Netzwerkkarten einen jeweils um 1 höheren Wert für die Schnittstellenmetrik an. Die Metrik mit der niedrigsten Nummer ist die Verbindung, die für den Netzwerkdatenverkehr bevorzugt wird.
  14. Schließen Sie alle Dialogfelder.