Erste Schritte - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Bei Metasys Server Setup handelt es sich um ein umfassendes Dienstprogramm, das OAS-Software, vom OAS benötigte Fremdkomponenten und viele der Microsoft-Komponenten installiert, die vom Metasys System benötigt werden. In den folgenden Tabellen sind die vom Metasys Server Installationsprogramm installierten Komponenten aufgelistet, sofern diese nicht bereits vorhanden sind. Installieren Sie die Softwarekomponenten und Anwendungen in der Spalte Nicht installierte Komponenten und Produkte mithilfe der zugehörigen Installationsprogramme.

Tabelle 1. Von Metasys Server installierte bzw. nicht installierte Komponenten

Installierte Windows®-Komponenten

Installierte Metasys Produkte

Nicht installierte Komponenten und Produkte

  • Microsoft Internetinformationsdienste (IIS)
  • Microsoft .NET Framework 4.7.2
  • Microsoft Visual C++ Runtime Libraries
  • Microsoft Message Queuing (MSMQ)
  • Microsoft SQL Server® 2017 Express CU17 64 Bit (nur ADS)
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1
  • Server mit Version 12.0
  • Metasys Bedienoberfläche Version6.0
  • Monitoring and Commanding API
  • Launcher 2.0
  • Metasys Advanced Reporting System (nur ADX)
  • Software Manager Version 3.0
  • Datenbasen des Metasys Systems
  • SQL Server-Software (Vollversion)
  • SQL Server Management Studio Express
  • System Configuration Tool (SCT)
  • Metasys for Validated Environments (MVE) für ADX
  • Metasys Export Utility für ADS und ADX
  • Metasys Database Manager
  • Liegenschaftsportal (SMP, Site Management Portal)
  • Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)
Anmerkung: Metasys Server Setup versucht, die Komponente Microsoft .NET Framework 3.5.1 zu installieren. Wenn der Computer, auf dem der Metasys Server installiert wird, keinen Zugriff auf Windows-Updates hat, schlägt die Installation dieser Komponente fehl. In diesem Fall installieren Sie .NET Framework 3.5.1 manuell.
In der folgenden Tabelle sind die Fremdanbieterkomponenten aufgeführt, die mitinstalliert werden von Metasys Server Setup VersionVersion 12.0.
Tabelle 2. Von Metasys Server Setup installierte Fremdkomponenten
Fremdkomponente Kurzbeschreibung
Erlang OTP23.2 (11.1.4) Für die RabbitMQ-Funktionalität erforderliche Komponente.
RabbitMQ Server3.8.16 RabbitMQ ist ein Servicebus zum Senden von Benachrichtigungsmeldungen an andere Dienste. Er wird auch zur Kommunikation (Meldungen) zwischen den Prozessen auf dem Server verwendet.
Set Rate Limits IIS-Modul, das eine Ratenbegrenzung auf Metasys API-Aufrufe anwendet. Dieses Modul und die entsprechenden Einstellungen gelten nicht für das Liegenschaftsportal oder die Metasys Bedienoberfläche.
GraphDB GraphDB speichert einen Teil der Konfigurationsdaten der Metasys Liegenschaft, um die Datenabfrage zu verbessern.
Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte durchgeführt haben, bevor Sie den Installer ausführen:
  1. Vergewissern Sie sich, dass der OAS-Computer über ein unterstütztes Windows-Betriebssystem verfügt. Siehe Technische Daten des OAS.
  2. Überprüfen Sie den Computernamen und ändern Sie ihn gegebenenfalls, damit er den folgenden Metasys Benennungsanforderungen entspricht:
    • Er beginnt mit einem Buchstaben, nicht mit einer Ziffer.
    • Er ist höchstens 15 Zeichen lang.
    • Er besteht ausschließlich aus den Buchstaben A-Z (Groß- oder Kleinbuchstaben), den Ziffern 0-9 und Bindestrichen.
    • Er endet nicht mit den Buchstaben OAS.
    • Er enthält keine diakritischen Zeichen oder Akzente.
      Anmerkung: Er enthält keine Unterstriche beim Metasys System.
  3. Konfigurieren Sie die Windows-Firewall so, dass die notwendigen Ports für die Metasys Software offen sind. Siehe Konfigurieren der Windows-Firewall.
  4. Bei der Installation des OAS auf einem Computer mit einer anderen Standardsprache als Englisch müssen Sie die Ländereinstellungen des Computers und die von der SQL Server-Datenbank verwendete Standardsprache auf die Standardsprache der Liegenschaft einstellen. Siehe Installieren des Metasys Servers in einer anderen Standardsprache als Englisch.
  5. Bei einem Computer mit mehreren Netzwerkkarten konfigurieren Sie die Netzwerkkarte, die von der Metasys Server-Software verwendet werden soll. Siehe Konfigurieren zusätzlicher Netzwerkkarten.
  6. Stellen Sie sicher, dass der OAS-Hostcomputer Zugriff auf Windows Updates hat. Sollte dies nicht der Fall sein, schlägt die automatische Installation von Microsoft .NET Framework fehl, sodass Sie diese Komponente manuell installieren müssen.
  7. Wenn der OAS anstelle selbstsignierter Zertifikate vertrauenswürdige Zertifikate verwenden soll, konfigurieren Sie vor der Softwareinstallation die Zertifikate auf dem Metasys Server. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Siehe Anhang: Zertifikatverwaltung und Sicherheit.