Eine bestehende OAS-Installation durch einen Upgrade aktualisieren - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active
Damit untergeordnete Geräte im Navigationsbaum des Liegenschaftsleiters angezeigt werden, führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein OAS-Upgrade durchzuführen:
  1. Laden Sie Ihre Liegenschaft mit SCT (System Configuration Tool) in die Archivdatenbank hoch.
  2. Erstellen Sie ein Backup Ihrer Archivdatenbank.
  3. Beziehen Sie die OAS-Installationsdatei. Wenn Sie den Metasys OAS-Ordner vom Lizenzportal herunterladen, enthält der Ordner zwei Dateien: eine ausführbare Datei und eine Datendatei. Sie müssen die Datendatei zusammen mit der ausführbaren Datei im selben Produktordner belassen.
    Wichtig: Wenn Sie die Dateien im Produktordner trennen, schlägt die Installation fehl.
  4. Das Dialogfeld Benutzerkontensteuerung wird angezeigt. Klicken Sie auf Ja.
  5. Das Fenster Metasys Open Application Server Setup wird angezeigt. Klicken Sie auf Install.
  6. Klicken Sie auf Upgrade. Der Bildschirm Verlauf wird angezeigt.
  7. Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf Fertig stellen. Klicken Sie auf Jetzt neu starten, wenn Sie dazu aufgefordert werden.