Wenn Sie Laufwerk C: als Speicherort der Dateien und Datenbanken akzeptieren, überspringen Sie diesen Abschnitt.
Um die OAS -Anwendung auf einem anderen Laufwerk zu installieren, müssen Sie diesen Speicherort mit SQL Server Management Studio angeben, bevor Sie mit der Installation von OAS beginnen. Das Setup von OAS erkennt daraufhin das Vorhandensein der historischen Datenbanken und installiert sie an diesem Speicherort.
In der folgenden Tabelle sind die Standardspeicherorte für die Anwendung und die Datenbanken angegeben.
|
Installiertes Element |
Standardspeicherort |
|---|---|
| Metasys Server-Anwendung |
C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII (64-Bit-System) |
| Datenbasen des Metasys Systems1 |
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA |
Führen Sie zum Erzeugen der Datenbanken an einem benutzerdefinierten Speicherort folgende Schritte aus. Weitere Hintergrundinformationen zum Ändern des Standardspeicherorts von SQL Server-Datenbanken finden Sie unter folgendem Link: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd206993(v=sql.120).aspx.
- Installieren Sie die für Ihr Betriebssystem empfohlene Version der SQL Server-Software, die Unterstützung für die Metasys Software auf der Standardfestplatte bietet. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt SQL Server Software in Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162).
- Starten Sie SQL Server Management Studio. Wenn Ihre Version der SQL Server-Software nicht über Management Studio verfügt, können Sie es hier herunterladen: https://aka.ms/ssmsfullsetup. Melden Sie sich als SQL Server-Administrator sa oder mit einem Windows-Benutzerkonto an, das über die Administrationsberechtigung für SQL Server verfügt. Der Object Explorer wird angezeigt.
- Klicken Sie im Object Explorer mit der rechten Maustaste auf den Namen der Datenbankinstanz und wählen Sie Eigenschaften Abbildung 1.
-
Wählen Sie im Fenster Eigenschaften die Option Datenbankeinstellungen. Geben Sie unter Datenbank-Standardspeicherorte in jedem der Pfad-Felder einen benutzerdefinierten Speicherort an: Daten, Log und Sicherung. Klicken Sie neben diesen Feldern auf die Schaltfläche zum Durchsuchen und wählen Sie aus, wo die Datenbank erzeugt werden soll. Wählen Sie jeweils das gleiche Laufwerk.
Abbildung 1. Beispiel für das Festlegen von alternativen Laufwerken für SQL Server-Datenbanken
- Klicken Sie auf OK und beenden Sie SQL Server Management Studio.
- Installieren Sie die Anwendung OAS . Das Installationsprogramm erstellt die Metasys Datenbanken in dem von Ihnen in Schritt 4 angegebenen benutzerdefinierten Laufwerksspeicherort.