Benutzerdefinierte Installation des OAS - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active
Verwenden Sie die benutzerdefinierte Methode in folgenden Fällen:
  • Sie wollen statt MSSQLSERVER eine bestimmte SQL Server-Instanz auswählen.
  • Sie wollen die OAS-Software an einem anderen Ort als dem Standardspeicherort (C:\Program Files (x86)\Johnson Controls) installieren.
  • Sie wollen die OAS-Software unter einem Windows Server-Betriebssystem installieren.
Stellen Sie vor der Installation des OAS sicher, dass Ihr System die in Tabelle 2 beschriebenen Mindestanforderungen erfüllt, und führen Sie die folgenden Schritte durch:
  1. Beziehen Sie die OAS-Installationsdatei. Wenn Sie den OAS-Ordner vom Lizenzportal herunterladen, enthält der Ordner zwei Dateien: eine ausführbare Datei und eine Datendatei. Sie müssen die Datendatei zusammen mit der ausführbaren Datei im selben Produktordner belassen.
    Wichtig: Wenn Sie die Dateien im Produktordner trennen, schlägt die Installation fehl.
  2. Doppelklicken Sie auf die ausführbare Installationsdatei.
  3. Das Dialogfeld Benutzerkontensteuerung wird angezeigt. Klicken Sie auf Ja. Das Fenster Metasys Open Application Server Setup wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf Custom, um das Fenster Custom zu öffnen.
  5. Geben Sie in der Registerkarte Database Folgendes an:
    1. Wählen Sie im Feld SQL Instance die Option localhost in der Liste aus. Dies bewirkt, dass die lokale SQL Server-Instanz auf dem derzeitigen Rechner verwendet wird, da OAS keine Split-Konfiguration unterstützt.
    2. Wenn Sie die Windows®-Authentifizierung anstelle der SQL-Authentifizierung verwenden wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Windows-Authentifizierung nutzen. Daraufhin werden die für die SQL-Authentifizierung erforderlichen Felder Benutzername und Passwort deaktiviert.
  6. Geben Sie in der Registerkarte Allgemeines Folgendes an:
    1. Akzeptieren Sie im Feld Installationsverzeichnis den Standardinstallationspfad oder klicken Sie auf Suchen und wählen Sie einen benutzerdefinierten Installationsspeicherort für die Anwendung OAS.
    2. Klicken Sie in Installationsverzeichnis für Fremdgeräte auf Suchen, um den Speicherort für die Komponente auszuwählen. Zu Fremdkomponenten gehören Erlang/OTP und RabbitMQ. Weitere Informationen über deren Pfade finden Sie unter Benutzerdefinierte Speicherorte für die Anwendung Metasys Server und die zugehörigen Datenbanken .
  7. Wählen Sie in der Liste Verfügbare Schnittstellenkarten für das Netzwerk die entsprechende Option aus. Siehe Konfigurieren zusätzlicher Netzwerkkarten .
  8. Klicken Sie auf Install.
  9. Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf Jetzt neu starten.