Verifizieren der Serverzertifikatskette - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

So verifizieren Sie eine Zertifikatskette für einen Metasys Server oder SCT-Computer:

Prozedur

  1. Wählen Sie in der Systemsteuerung System und Sicherheit > Verwaltung und doppelklicken Sie auf Internetinformationsdienste (IIS)-Manager. Der IIS-Hauptbildschirm wird angezeigt.
  2. Markieren Sie den Namen des Webservers.
  3. Im IIS-Abschnitt im mittleren Fensterbereich doppelklicken Sie auf Serverzertifikate. Der Serverzertifikatsbereich wird angezeigt.
  4. Klicken Sie im Fensterbereich Aktionen auf Ansicht. Der Zertifikatsbildschirm wird angezeigt.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Zertifizierungspfad. Die Zertifikatskette wird angezeigt.
  6. Klicken Sie auf OK, um die Zertifikatsansicht zu schließen.