Festlegen der Sicherheitsstufe der Liegenschaft auf verschlüsselt und vertrauenswürdig - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Das Attribut Sicherheitsstufe Liegenschaft kann mit SCT offline oder mit dem Liegenschaftsportal online eingestellt werden. Gehen Sie bei der Online-Methode zum Festlegen der Sicherheitsstufe der Liegenschaft auf Verschlüsselt und Zuverlässig nach folgenden Schritten vor:

Prozedur

  1. Melden Sie sich am Liegenschaftsportal des Liegenschaftsleiters an.
  2. Öffnen Sie Liegenschaftsansicht für den Liegenschaftsleiter.
  3. Achten Sie darauf, dass Erweitert ausgewählt ist, und klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Suchen Sie das Attribut Sicherheitsstufe Liegenschaft im Abschnitt Betriebsdaten.
  5. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wählen Sie Verschlüsselt und Zuverlässig.
    Anmerkung: Wenn Sie bei einem Liegenschaftsobjekt das Attribut Sicherheitsstufe Liegenschaft auf Verschlüsselt und Zuverlässig setzen, werden alle Automationsstationen, die an den Liegenschaftsleiter berichten, dahingehend modifiziert, dass deren Attribut Sicherheitsstufe Liegenschaft zu Verschlüsselt und Zuverlässig wechselt. Ist bei einer Automationsstation das Attribut Sicherheitsstufe Liegenschaft auf Verschlüsselt und Vertrauenswürdig gesetzt, ohne dass ein vertrauenswürdiges Zertifikat vorliegt, ist keine Kommunikation zwischen Liegenschaftsleiter und Automationsstation möglich, da der Liegenschaftsleiter jetzt für die Kommunikation mit dieser ein vertrauenswürdiges Zertifikat verlangt. Soll für eine Automationsstation das Attribut Sicherheitsstufe Liegenschaft später einmal in Nur verschlüsselt zurückgeändert werden, müssen Sie sich direkt an der Automationsstation anmelden.

    Bevor Sie bei einem Liegenschaftsobjekt das Attribut Sicherheitsstufe Liegenschaft auf Verschlüsselt und Zuverlässig setzen, vergewissern Sie sich, dass alle Automationsstationen, die an diesen Liegenschaftsleiter berichten, vertrauenswürdige Zertifikate haben. Liegen für die Automationsstationen keine vertrauenswürdigen Zertifikate vor, lassen Sie dieses Attribut auf Nur verschlüsselt gesetzt.

  6. Klicken Sie auf Speichern. Nun arbeiten der Server und die Automationsstationen der gesamten Liegenschaft mit verschlüsselter und vertrauenswürdiger Kommunikation.
  7. Wahlweise können Sie den Liegenschaftsleiter mit SCT hochladen, sodass diese Änderung im Datenbankarchiv wirksam wird.
    Soll für die Kommunikation der Liegenschaft später wieder Nur verschlüsselt gelten, gehen Sie wie in diesen Schritten erläutert vor, wählen jedoch Nur verschlüsselt und laden die Änderung mit SCT ins Archiv hoch.