Fehlerbehebung bei der Zertifikatverwaltung - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Die folgende Tabelle enthält eine Liste von Fehlerbehebungsthemen für die Zertifikatverwaltung.

Tabelle 1. Fehlerbehebung bei der Zertifikatverwaltung
Fehlermeldung oder Szenario Lösung oder Workaround
Wenn Sie bei einem Objekt vom Typ Liegenschaft das Attribut Sicherheitsstufe Liegenschaft auf Verschlüsselt und Zuverlässig setzen und dann den Liegenschaftsleiter herunterladen, werden alle Automationsstationen, die an den Liegenschaftsleiter berichten, dahingehend modifiziert, dass deren Attribut Sicherheitsstufe Liegenschaft zu Verschlüsselt und Zuverlässig wechselt. Wenn bei einer Automationsstation das Attribut Sicherheitsstufe Liegenschaft auf Verschlüsselt und Zuverlässig gesetzt ist, aber kein vertrauenswürdiges Zertifikat vorliegt, kommuniziert die Automationsstation nicht mit dem Liegenschaftsleiter.

So beheben Sie das Problem:

  1. Melden Sie sich im Expertenmodus am Liegenschaftsportal der Automationsstation an.
  2. Öffnen Sie die Registerkarte Lupe des Objekts Automationsstation.
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Wählen Sie Nur verschlüsselt als Wert für das Attribut Sicherheitsstufe Liegenschaft aus.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Vergewissern Sie sich, dass die Automationsstation am Liegenschaftsleiter online geschaltet wird.