Entfernen oder erneutes Anbinden des sicheren Zertifikats - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Führen Sie zum Entfernen einer Zertifikatbindung von einem Metasys Server oder SCT-Computer oder zum Ändern einer Zertifikatbindung folgende Schritte aus. Zum Ändern einer Bindung muss diese auf dem Server, von dem aus sie gewählt wird, bereits vorhanden sein.

Prozedur

  1. Wählen Sie in der Systemsteuerung System und Sicherheit > Verwaltung und doppelklicken Sie auf Internetinformationsdienste (IIS)-Manager. Der IIS-Hauptbildschirm wird angezeigt.
  2. Erweitern Sie die Verbindungen im linken Fensterbereich, sodass die Standard-Website angezeigt wird. Klicken Sie auf Standard-Website.
  3. Klicken Sie im Fensterbereich Aktionen auf Anbindungen unter Liegenschaft bearbeiten. Der Bildschirm Sitebindungen wird angezeigt.
  4. Zum Entfernen der Sitebindung wählen Sie sie in der Liste aus und klicken Sie auf Entfernen. Eine Benutzeraufforderung wird angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie die ausgewählte Bindung wirklich entfernen wollen. Klicken Sie auf Ja, um sie zu entfernen, oder auf Nein, um den Vorgang abzubrechen.

    Zum erneuten Binden des Zertifikats wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf Bearbeiten. Der Bildschirm Sitebindung bearbeiten wird angezeigt

  5. Klicken Sie auf Auswählen, um eine Tabelle mit einer Liste aller Zertifikate zu öffnen, die zum Binden zur Verfügung stehen.
  6. Wählen Sie die Bindung in der Tabelle aus und klicken Sie auf OK. Der Bildschirm Sitebindung bearbeiten wird mit der neu ausgewählten Anbindung angezeigt.
  7. Klicken Sie auf OK, um die geänderte Bindung zu speichern.