Entfernen der selbstsignierten Zertifikate im Zertifikatsspeicher - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Verfahren Sie wie folgt, um selbstsignierte Zertifikate für einen beim Upgrade umbenannten Computer manuell zu entfernen, bevor der Metasys Server- oder die SCT-Software durch einen Upgrade aktualisiert wird.

Prozedur

  1. Starten Sie die Microsoft Management Console am Metasys Server oder SCT-Computer, indem Sie mmc in die Suchleiste eingeben und die Eingabetaste drücken. Der Bildschirm Microsoft Management Console wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf > Datei > Snap-Ins hinzufügen bzw. entfernen. Der Bildschirm Snap-Ins hinzufügen bzw. entfernen wird angezeigt.
  3. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Snap-Ins Zertifikate und klicken Sie auf Hinzufügen. Der Bildschirm Zertifikat-Snap-In wird angezeigt.
  4. Wählen Sie Computerkonto und klicken Sie auf Weiter. Der Bildschirm Computer auswählen wird angezeigt.
  5. Klicken Sie auf Lokaler Computer und dann auf Fertig stellen. Der Bildschirm Snap-Ins hinzufügen bzw. entfernen wird mit den Zertifikaten angezeigt.
  6. Klicken Sie im Fenster Snap-Ins hinzufügen bzw. entfernen noch einmal auf Hinzufügen. Der Bildschirm Zertifikat-Snap-In wird erneut angezeigt. Klicken Sie dieses Mal auf Eigenes Benutzerkonto > Weiter > Fertig stellen. Der Bildschirm Snap-Ins hinzufügen bzw. entfernen wird mit den beiden gerade hinzugefügten Snap-Ins angezeigt.
  7. Klicken Sie auf OK. Das Fenster der Microsoft Management Console wird mit dem Zertifikat-Snap-In angezeigt.
  8. Erweitern Sie Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen. Suchen Sie ein Zertifikat, das zum alten Namen des Computers passt. Unter Umständen sind mehrere identische Zertifikate aufgelistet. In diesem Beispiel enthält die Liste drei Zertifikate für den Computer ADS-WIN10.
    Abbildung 1. Entfernen von Zertifikaten – Auswählen der zu löschenden Zertifikate

  9. Wählen Sie die vertrauenswürdigen Zertifikate mit dem alten Rechnernamen und klicken Sie auf Löschen oder wählen Sie Aktion > Löschen. Die vertrauenswürdigen Zertifikate werden entfernt. Als nächster Schritt müssen die persönlichen Zertifikate entfernt werden.
  10. Erweitern Sie Persönlich. Suchen Sie ein Zertifikat, das zum alten Namen des Computers passt. Unter Umständen sind mehrere identische Zertifikate aufgelistet.
  11. Wählen Sie die persönlichen Zertifikate mit dem alten Rechnernamen und klicken Sie auf Löschen oder wählen Sie Aktion > Löschen.
  12. Schließen Sie die Microsoft Management Console. Dabei können Sie die Konsoleneinstellungen speichern, wenn Sie möchten.