Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
So führen Sie eine Zertifikatsanforderung für einen Metasys Server oder SCT-Computer durch:
Prozedur
- Wählen Sie in der Systemsteuerung und doppelklicken Sie auf Internetinformationsdienste (IIS)-Manager. Der IIS-Hauptbildschirm wird angezeigt.
- Im IIS-Abschnitt im mittleren Fensterbereich doppelklicken Sie auf Serverzertifikate. Der Serverzertifikatsbereich wird angezeigt.
- Klicken Sie im Fensterbereich Aktionen auf Zertifikatanforderung abschließen. Der Bildschirm Antwort der Zertifizierungsstelle angeben wird angezeigt.
- Suchen Sie mit der Schaltfläche zum Durchsuchen das von Ihrer IT-Abteilung bereitgestellte Zertifikat. Geben Sie einen Anzeigenamen für den Server an. Wählen Sie Persönlich unter Wählen Sie einen Zertifikatspeicher aus. für das neue Zertifikat, wenn dieses Feld angezeigt wird. Klicken Sie auf OK, um die Zertifikatsanforderung durchzuführen. Das Serverzertifikatsfenster wird angezeigt. Das bedeutet, dass das neue Zertifikat importiert wurde.
- Als Nächstes muss das Zertifikat angebunden werden. Siehe Anbinden des sicheren Zertifikats.