Anfordern eines Serverzertifikats - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0
Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)
- Product
- Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
- Document number
- LIT-12013222
- Version
- 12.0
- Revision date
- 2024-06-12
- Product status
- Active
Prozedur
-
Wählen Sie in der Systemsteuerung und doppelklicken Sie auf Internetinformationsdienste (IIS)-Manager. Der IIS-Hauptbildschirm wird angezeigt.
-
Im IIS-Abschnitt im mittleren Fensterbereich doppelklicken Sie auf Serverzertifikate. Der Serverzertifikatsbereich wird angezeigt.
-
Klicken Sie im Fensterbereich Aktionen auf Zertifikatanforderung erstellen. Der Bildschirm Eigenschaften für definierten Namen wird angezeigt.
-
Füllen Sie alle Formularfelder aus. Geben Sie als Common Name den vollständigen Rechnernamen an, den Sie unter finden. Der vollständige Name beinhaltet unter Umständen auch einen Domänennamen (beispielsweise MAIN-ADX.mycorp.com). Klicken Sie auf Weiter. Der Bildschirm Eigenschaften für Kryptografiedienstanbieter wird angezeigt.
-
Wählen Sie einen geeigneten Dienstanbieter und eine passende Bit-Länge. Klicken Sie auf Weiter. Der Bildschirm Dateiname wird angezeigt.
-
Klicken Sie zum Auswählen eines Speicherorts für die Zertifikatsanforderungsdatei auf die Schaltfläche Durchsuchen (...). Das Fenster Neuen Dateinamen angeben wird angezeigt.
-
Geben Sie einen Dateinamen ein und klicken Sie auf Öffnen. Das Fenster Dateiname wird mit dem angegebenen Dateinamen angezeigt.
-
Klicken Sie auf Abschließen. Im ausgewählten Ordner wird eine Zertifikatsanforderungsdatei mit der Erweiterung .txt erzeugt. Die Zertifikatsanforderungsdatei für einen Server mit dem Namen MAIN-ADX lautet beispielsweise MAIN-ADX.txt.
-
Senden Sie die Zertifikatsanforderungsdatei an die IT-Abteilung oder eine Zertifizierungsstelle, um sich ein vertrauenswürdiges Zertifikat ausstellen zu lassen. Wenn Sie die Datei erhalten haben, fahren Sie mit Durchführen einer Serverzertifikatsanforderung fort, um das Zertifikat auf den Server zu importieren.