Ändern von Erweiterte Sicherheit aktiviert in Falsch - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Standardmäßig ist das Attribut Erweiterte Sicherheit aktiviert des Objekts vom Typ Liegenschaft bei der Installation von Metasys Version 12.0 oder beim Upgrade auf diese Version auf Wahr gesetzt. Dieses Attribut verbessert die Sicherheitsschicht zwischen den Liegenschaftsleitern und Geräten eines Metasys Systems. Ist dieses Attribut auf Wahr gesetzt (Standard), sind ältere Methoden der sicheren Kommunikation zwischen Liegenschaftsleiter und Automationsstationen deaktiviert. Das heißt, ein Liegenschaftsleiter mit Version 10.0 oder höher weist alle Kommunikationsversuche von Automationsstationen mit einer Version unter 10.0 zurück. Diese Einstellung gilt für die gesamte Liegenschaft. Wenn dort also Automationsstationen mit einer Metasys Version unter 10.0 vorhanden sind, ändern Sie das Attribut für dieses Objekt vom Typ Liegenschaft wie in diesem Abschnitt erläutert in Falsch. Das ist über SCT (Offline-Methode) oder das Liegenschaftsportal (Online-Methode) möglich. Gehen Sie bei der Online-Methode nach folgenden Schritten vor:

Prozedur

  1. Melden Sie sich am Liegenschaftsportal des Liegenschaftsleiters an.
  2. Öffnen Sie Liegenschaftsansicht für den Liegenschaftsleiter.
  3. Achten Sie darauf, dass Erweitert ausgewählt ist, und klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Suchen Sie das Attribut Erweiterte Sicherheit aktiviert im Abschnitt Betriebsdaten (Abbildung 1).
  5. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wählen Sie Falsch.
    Abbildung 1. Ändern des Attributs Erweiterte Sicherheit aktiviert
  6. Klicken Sie auf Speichern. Der Server und die Automationsstationen der gesamten Liegenschaft arbeiten nun nicht mehr mit Erweiterter Sicherheit.
  7. Wahlweise können Sie den Liegenschaftsleiter mit SCT hochladen, sodass diese Änderung im Datenbankarchiv wirksam wird.
    Anmerkung: Wenn Sie später einmal das Attribut Erweiterte Sicherheit aktiviert von Falsch in Wahr ändern, erscheint eine Meldung, dass alle Automationsstationen mit einer Version unter 10.0 von der Liegenschaft getrennt sind, da keine Kommunikation mit dem Liegenschaftsleiter unter Verwendung der Erweiterten Sicherheit möglich ist. Setzen Sie Erweiterte Sicherheit aktiviert erst dann auf Wahr, wenn für alle Automationsstationen ein Upgrade auf Version 10.0 oder höher durchgeführt wurde.