Anbinden des sicheren Zertifikats - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

So binden Sie ein sicheres Zertifikat für einen Metasys Server oder SCT-Computer an:

Prozedur

  1. Wählen Sie in der Systemsteuerung System und Sicherheit > Verwaltung und doppelklicken Sie auf Internetinformationsdienste (IIS)-Manager. Der IIS-Hauptbildschirm wird angezeigt.
  2. Erweitern Sie die Verbindungen im linken Fensterbereich, sodass die Standard-Website angezeigt wird. Klicken Sie auf Standard-Website.
  3. Klicken Sie im Fensterbereich Aktionen auf Anbindungen unter Liegenschaft bearbeiten. Der Bildschirm Sitebindungen wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen. Der Bildschirm zum Hinzufügen von Sitebindungen wird angezeigt.
  5. Wählen Sie als Typ https aus. Wählen Sie als SSL-Zertifikat den Namen des in Schritt Durchführen einer Serverzertifikatsanforderung importierten Serverzertifikats. Klicken Sie auf OK.
    Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass die Zertifikatsperre ordnungsgemäß aktiviert und konfiguriert ist, z. B. das OCSP-Stapling (Online Certificate Status Protocol). Weitere Informationen zur OCSP-Konfiguration finden Sie unter https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-ocsp/5792b4c4-c6ba-439a-9c2a-52867d12fb66
  6. Wenn bei einem Client-Computer Stamm- und Zwischenzertifikate des Metasys Servers oder SCT-Computers importiert werden müssen, fahren Sie mit Importieren von Stamm- und Zwischenzertifikaten fort. Dieser Schritt ist notwendig, wenn der grüne Schild als Symbol auf dem Anmeldebildschirm und der Bedienoberfläche des Metasys Liegenschaftsportals und von SCT angezeigt werden soll.

    Zum Überspringen dieses Schritts und zum Verifizieren der in den vorhergehenden Abschnitten erzeugten Zertifikatskette siehe Verifizieren der Serverzertifikatskette.