Anhang: Windows-Firewall - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Als Best Practice sollten Sie die Windows-Firewall aktivieren, wie in diesem Abschnitt angegeben. Gehen Sie jedoch immer nach den Empfehlungen des örtlichen IT-Personals beim Kunden vor. Bei einigen Kunden ist die Aktivierung der Windows-Firewall unter Umständen nicht erforderlich.