Installieren und Konfigurieren der McAfee VirusScan Enterprise Software - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

McAfee® VirusScan® Enterprise Version 8.8 mit Patch 9 wird auf Computern unterstützt, auf denen Metasys Software ausgeführt wird.

Wir empfehlen, die McAfee VirusScan Enterprise Software unter Berücksichtigung der folgenden Hinweise zu installieren. Wenn Sie von diesen Empfehlungen abweichen, funktioniert die Metasys Software u. U. nicht einwandfrei. Wenn Sie Sicherheitseinstellungen aktivieren müssen, die strenger sind als die Empfehlungen, nehmen Sie schrittweise Änderungen vor und prüfen nach jeder Änderung die Zuverlässigkeit des Systems.

Wir empfehlen, während und nach der Installation der McAfee VirusScan Enterprise Software auf dem Metasys System die folgenden Einstellungen und Arbeitsweisen zu verwenden:
  • Wählen Sie den Setup-Typ Typical oder Custom.
  • Wählen Sie für Access Protection Level die Option Standard Protection.
  • Wählen Sie nach Abschluss der Installation Run On-Demand Scan. Wir empfehlen, dann einen vollständigen Scan durchzuführen, um sicherzustellen, dass der Computer für die Metasys Software vorbereitet ist. Dieser Vorgang kann 30 bis 60 Minuten dauern.
  • Öffnen Sie die VirusScan Console und klicken Sie auf Task > Properties. Das Fenster Access Protection Properties wird angezeigt. Wählen Sie unter Categories die Option Anti-virus Standard Protection. Deaktivieren Sie in der Tabelle der Schutzregeln Block and Report für Prevent Mass Mailing Worms From Sending Mail. Behalten Sie für alle anderen Kategorieelemente die Standardeinstellungen.
  • Klicken Sie in der VirusScan Console auf Full Scan und wählen Sie Properties.

    Klicken Sie auf die Registerkarte Leistung. Schieben Sie den Balkenzeiger unter System utilization auf die Einstellung Low.

    Klicken Sie auf Schedule und legen Sie mit der Unterstützung von Mitarbeitern Ihrer IT-Abteilung vor Ort einen täglichen Scanplan fest. Führen Sie um Mitternacht keine Scans durch, da das Metasys System zu dieser Zeit ein tägliches Archiv anlegt. Klicken Sie auf OK, um den Plan zu speichern. Klicken Sie im Fenster On-Demand Scan Properties-Full Scan auf OK.

  • Klicken Sie in der VirusScan Console auf Task > On-Access Scanner Properties. Das Fenster On-Access Scanner Properties wird angezeigt.

    Klicken Sie auf das Symbol All Processes und konfigurieren Sie mithilfe von Configure unterschiedliche Scanrichtlinien für Prozesse mit hohem Risiko, geringem Risiko und Standardprozesse. Der linke Fensterbereich wird aktualisiert und zeigt zusätzliche Symbole an.

    Klicken Sie auf Low-Risk Processes. Klicken Sie auf Add und fügen Sie Sqlservr.exe und Sqlwriter.exe zur Liste der Prozesse mit geringem Risiko hinzu. (Wenn die Dateien nicht im Listenfeld angezeigt werden, klicken Sie auf Browse und suchen die Dateien im Microsoft SQL Server-Ordner.) Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.