Anhang: Installieren der Virenschutzsoftware - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Zur Installation von Virenschutzsoftware auf Computern, auf denen Metasys Software ausgeführt wird, führen Sie die in diesem Anhang aufgeführten Schritte aus. Verwenden Sie eins der folgenden Virenschutzprogramme:

  • Symantec® Endpoint Protection Software Corporate Edition Version 12.x oder höher
  • McAfee® VirusScan® Enterprise Version 8.8 mit Patch 9 oder höher
  • Windows® Defender Antivirus® (in Windows® 10, Windows® Server® 2016 und Windows® Server® 2019 integriert)