SA-Bus-Schnittstelle - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Installationsanleitung für M4-CGM (General Purpose Application Controller)

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Bei der SA-Bus-Schnittstelle vorne am Regler handelt es sich um eine 6-polige RJ-12-Modularbuchse, an die das MAP-Gateway, das Handbediengerät für den Volumenstromabgleich, das lokale Regler-Display DIS1710, bestimmte Netzwerksensoren oder andere SA-Bus-Geräte mithilfe von RJ-12-Steckern angeschlossen werden können. Wenn der CGM für die N2Open-Netzwerkkommunikation konfiguriert ist, müssen das Herunterladen und die Inbetriebnahme des Reglers über die SA-Bus-Schnittstelle erfolgen.

Die Sensor-Schnittstelle ist intern mit der Klemmleiste des SA-Busses verbunden. Weitere Informationen über Funktionen, Nennwerte und Anforderungen der Schnittstelle für den Kommunikationsbus finden Sie in Tabelle 1. Die Klemmenbelegung der FC-Bus-Schnittstelle ist in Abbildung 1 dargestellt.