Installation - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Installationsanleitung für M4-CGM (General Purpose Application Controller)

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Beachten Sie bei der Installation eines Reglers die folgenden Richtlinien:

  • Transportieren Sie den Regler in der Originalverpackung, um Beschädigungen durch Vibrationen und Erschütterungen auf ein Minimum zu reduzieren.

  • Stellen Sie sicher, dass alle Teile im Lieferumfang des Reglers vorhanden sind.

  • Lassen Sie den Regler nicht fallen und setzen Sie ihn keinen Erschütterungen aus.