Einstellen des EOL-Schalters (End-of-Line, Leitungsabschluss) - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Installationsanleitung für M4-CGM (General Purpose Application Controller)

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Jeder CGM-Regler verfügt über einen EOL-Schalter. Wird dieser auf ON (oben) gestellt, fungiert der Regler als Busabschluss. Die Position des EOL-Schalters ist Abbildung 1 zu entnehmen. Standardmäßig ist der EOL-Schalter auf OFF (unten) gestellt.

Abbildung 1. EOL-Schalterpositionen

Gehen Sie wie folgt vor, um den EOL-Schalter eines Reglers einzustellen:

Prozedur

  1. Ermitteln Sie, wo sich der Regler am SA- oder FC-Bus befindet.
  2. Ermitteln Sie, ob der Regler als Busabschluss eingestellt werden muss.
    Anmerkung: Detaillierte Informationen zu den Regeln für den EOL-Abschluss und zu den EOL-Schalter-Einstellungen an FC-Bussen finden Sie im MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .
  3. Wenn der Regler am FC-Bus als Abschluss fungiert, stellen Sie den EOL-Schalter auf ON. Wenn der Regler am Bus nicht als Abschluss fungiert, stellen Sie den EOL-Schalter auf OFF.

    Wenn ein Regler an die Spannungsversorgung angeschlossen und der EOL-Schalter auf ON gestellt ist, leuchtet die gelbe LED EOL am Regler.