Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Metasys Anlagenregler sind Mastergeräte an BACnet MS/TP-Bussen (FC oder SA). Bevor Sie Regler an einem Bus in Betrieb nehmen können, müssen Sie für jeden Regler am Bus eine gültige und eindeutige Geräteadresse einstellen.
Die folgende Tabelle enthält die für Kommunikationsbusanwendungen gültigen Geräteadressen, die mit den Drehschaltern eingestellt werden können.
FC-Bus-Kommunikationsmodus | Gültiger Geräteadressbereich |
---|---|
BACnet MS/TP-Kommunikation über Kabel |
4 bis 127 Anmerkung: Die Adressen 0-3 sind reserviert und nicht für Anlagenregler vorgesehen.
|
Drahtloskommunikation mittels Zigbee | 4 bis 127 Anmerkung: Die Adressen 0-3 sind reserviert und nicht für Anlagenregler vorgesehen.
|
N2Open-Kommunikation | 1 bis 254 Anmerkung: Die Adressen 0 und 255 sind reserviert und nicht für Anlagenregler vorgesehen.
|
Die Geräteadresse ist eine Dezimaladresse, die mit drei Drehschaltern oben am Regler eingestellt wird. Die Nummern werden von links nach rechts angeordnet, vom höchstwertigen Bit (MSB) zum niedrigstwertigen Bit (LSB), wenn der Regler wie in Gerätemerkmale gezeigt ausgerichtet ist. In der folgenden Abbildung sind die Schalter auf 1 2 3 eingestellt. Die Geräteadresse des Reglers lautet also 123.
Die Geräteadresse muss mit der Geräteadresse übereinstimmen, die im Regler-Konfigurationsprogramm CCT unter
definiert ist.Gehen Sie wie folgt vor, um die Geräteadressen von Reglern der Serie CGM einzustellen: