Auf den BACnet MS/TP-Anlagenreglern CGM09090 und CGM04060 (General Purpose Application Controller) können vorprogrammierte und vom Benutzer programmierte Anwendungen ausgeführt werden und sie bieten die nötigen Ein- und Ausgänge zur Überwachung und Regelung von verschiedenstem HLK- und Anlagen-Equipment. Regler der Serie CGM werden an einem RS-485 BACnet® MS/TP-Bus als BACnet Advanced Application Controller (B-AACs) betrieben und können in BACnet-Systeme von Johnson Controls® und Drittanbietern integriert werden.
Anlagenregler der Serie CGM sind mit einer integrierten Echtzeituhr ausgestattet. Dies ermöglicht die Überwachung und Regelung von Zeitprogrammen, Kalendern und Trends. Zudem ist über längere Zeit ein eigenständiger Reglerbetrieb möglich, wenn keine Verbindung zum Metasys Netzwerk besteht.