Einrichten eines lokalen Displays - Metasys - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Die XPM-Modelle sind nicht mit einem integrierten Display ausgestattet, können aber an ein lokales Regler-Display DIS1710 angeschlossen werden. Detaillierte Informationen zum Einrichten und Bedienen eines remote angeschlossenen Displays DIS1710 finden Sie im DIS1710 Local Controller Display Technical Bulletin (LIT-12011270).