| LED-Kennzeichnung | LED-Farbe | Normaler LED-Zustand | Beschreibung der LED-Zustände |
|---|---|---|---|
|
POWER |
Grün |
Leuchtet durchgehend |
Leuchtet nicht = Keine Spannungsversorgung oder Polyswitch/selbstrückstellende Sicherung des Geräts hat ausgelöst. Prüfen Sie die Ausgangsverdrahtung auf Kurzschlüsse und schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Leuchtet durchgehend = Spannungsversorgung angeschlossen |
|
FAULT |
Rot |
Leuchtet nicht |
Leuchtet nicht = Keine Störungen Leuchtet durchgehend = Gerätestörung; keine Anwendung geladen Blinkt (2 Hz) = Wird gestartet, nicht betriebsbereit Blinkt schnell = Problem mit SA-Bus-Kommunikation |
|
SA/FC BUS |
Grün |
Blinkt (2 Hz) |
Blinkt (2 Hz) = Datenübertragung (normale Kommunikation) Leuchtet nicht = Keine Datenübertragung Leuchtet durchgehend = Kommunikation abgebrochen, wartet auf Wiederaufnahme in Kommunikationsring |
|
EOL |
Gelb |
Aus (mit Ausnahme von Abschluss) |
Leuchtet durchgehend = EOL-Schalter auf ON gestellt Leuchtet nicht = EOL-Schalter auf OFF gestellt |