Abnehmen der Abdeckung des Erweiterungsmoduls - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wichtig: Elektrostatische Entladungen können zu Schäden an den Bauteilen des Erweiterungsmoduls führen. Treffen Sie bei der Installation, Einrichtung und Wartung geeignete Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen, um eine Beschädigung des Erweiterungsmoduls zu vermeiden.
Wichtig: Trennen Sie alle Stromquellen vom Erweiterungsmodul, bevor Sie die Abdeckung abnehmen und die Position von Jumpern oder des EOL-Schalters am Erweiterungsmodul ändern. Wenn vor dem Ändern der Position eines Jumpers oder des EOL-Schalters die Spannungsversorgung nicht getrennt wird, kann dies Schäden am Erweiterungsmodul und ein Erlöschen der Gewährleistung zur Folge haben.

Die Abdeckung des Erweiterungsmoduls wird von vier Kunststoffriegeln gehalten, die aus dem Sockel ragen und in Schlitze an der Innenseite der Gehäuseabdeckung einrasten.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Abdeckung des Erweiterungsmoduls abzunehmen:

Prozedur

  1. Greifen Sie mit den Fingerspitzen unter die zwei Laschen zum Anheben der Abdeckung (Gerätemerkmale) an den Seiten des Gehäuses und ziehen Sie die obere Abdeckung vorsichtig vom Sockel ab, sodass sie sich von den beiden oberen Verriegelungen löst.
  2. Schwenken Sie die Abdeckung weiter, sodass sie sich aus den beiden unteren Verriegelungen löst.
  3. Zum Anbringen der Abdeckung setzen Sie sie gerade über dem Sockel an. Drücken Sie die Abdeckung dann vorsichtig und gleichmäßig auf die Verriegelungen, bis sie einrastet.
    Abbildung 1. XPM ohne Abdeckung, Lage von EOL-Schalter und Jumpern sichtbar (Modell XPM09090)