Übersicht über Installation und Upgrade des SCT - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Installation und Upgrade des SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Auf dem Windows-Betriebssystem, das Sie für die SCT-Software verwenden möchten, müssen die benötigten Komponenten installiert sein. Wenn eine dieser Komponenten fehlt, lässt sich die SCT-Software nicht installieren oder funktioniert nicht einwandfrei. Metasys System Configuration Tool Setup installiert zwar viele dieser Voraussetzungen, wir empfehlen jedoch, dass Sie die Softwarevoraussetzungen vor der Installation sorgfältig überprüfen. Führen Sie die in Abschnitt Detaillierte Anweisungen beschriebenen Schritte in der dort beschriebenen Reihenfolge aus, um sicherzustellen, dass das SCT erfolgreich installiert wird.

Sie können SCT Version13.2 auf einem Computer mit einem Metasys Server derMetasys Version 9.0 oder höher installieren. Metasys Server umfassen ADS, ADX, ADS-Lite und ODS. Die SCT-Software darf nicht auf einem OAS-Server installiert werden. Es müssen einige wichtige Installationsregeln beachtet werden:

  • Die SCT-Software und die Trunk Utility-Funktionen erfordern eine Lizenzaktivierung mit Version 13.0 und höher. Verwenden Sie den Software Manager, um das SCT und die Feldregler-Pakete zu lizenzieren. Der Software Manager wird mithilfe des SCT-Installationsassistenten installiert. Weitere Informationen zur Softwarelizenzierung finden Sie in Software Manager Help (LIT-12012389) .
  • Ältere eigenständige (stand-alone) Versionen des NAE/NIE Update Tool müssen deinstalliert werden, bevor Sie SCT Version13.2 mit Hilfe von Metasys System Configuration Tool Setup installieren können.
  • Bevor Sie SCT Version 13.2 installieren können, müssen Sie SCT Version 11.0 oder früher deinstallieren. Sie müssen neue Betriebssystem- oder SQL-Service-Packs hinzufügen, nachdem Sie eine ältere SCT-Version entfernt haben, aber noch bevor Sie eine neue SCT-Version installieren.
  • Wenn über 100 Automationsstationen einem ADX oder ODS berichten, dürfen SCT und die Metasys Server-Software nicht auf demselben Computer installiert werden. Wenn Ihre Liegenschaft mit über 100 Automationsstationen ausgestattet ist, installieren Sie das SCT auf einem separaten Computer.
  • Sie können SCT Version 13.2 verwenden, um Geräte mit Metasys Version 5.2 oder höher zu verwalten. Es ist für das SCT nicht mehr erforderlich, dass der Liegenschaftsleiter die gleiche Version wie das Tool hat.
  • Das SCT muss auf einem eigenständigen Computer installiert werden, wenn es mit einem Split ADX-System verwendet werden soll. Das SCT darf nicht auf demselben Computer wie der Web-/Anwendungsserver oder Datenserver eines Split ADX-Systems installiert werden.