Voraussetzungen für das Betriebssystem - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Installation und Upgrade des SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Die SCT-Software wird unter den folgenden Windows-Betriebssystemen unterstützt:

  • Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editions (Version 1809 oder höher) (64 Bit)
  • Windows® 8.1 Pro und Windows 8.1 Enterprise Editions mit Update (KB2919355) (64 Bit)
  • Windows® 7 Professional, Enterprise und Ultimate Editions mit SP1 (64 Bit)
  • Windows® Server® 2016 mit Update (KB4489890) (64 Bit)
  • Windows® Server® 2012 R2 mit Update (KB2919355) (64 Bit)
  • Windows® Server® 2012 mit Update (KB3172614) (64 Bit)
Wichtig: Um das SCT unter Windows 10 Version 1809 zu verwenden, installieren Sie am besten SCT Version 13.2. Sie können zwar SCT Version 13.0 unter Windows 10 Version 1809 installieren, Sie müssen jedoch zunächst die Schritte ausführen, die in der Dokumentation Flash Sheet: System Configuration Tool (SCT) installation fails on Microsoft® Windows® 10 version 1809 (LIT-2019F1) beschrieben sind oder sich an Ihre Vertretung von Johnson Controls vor Ort wenden. SCT Version 12.0 oder früher kann unter Windows 10 Version 1809 nicht installiert werden.
Hinweise:
  • Die Metasys Software darf nicht auf einem Computer installiert werden, der von einer älteren Windows-Version aktualisiert wurde, so z. B. von Windows 7 auf Windows 10. Von diesem Prozess können Dateien und Registereinstellungen zurückbleiben, die die Installation der Metasys Software beeinträchtigen können. Bereiten Sie den Computer vor, indem Sie unter Verwendung der Windows-Installationsmedien eine saubere Installation vornehmen.

Metasys System Configuration Tool Setup installiert Microsoft .NET Framework der Versionen 3.5.1 und 4.6.1. Für Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2012 und Windows Server 2012 R2 muss eine gültige Verbindung zu Windows Update bestehen, damit SCT-Setup .NET Framework 3.5.1 erfolgreich installieren kann. Ist eine Voraussetzung nicht erfüllt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn notwendige Software fehlt, installieren Sie sie, bevor Sie fortfahren.