Beim Metasys System Configuration Tool Setup handelt es sich um ein leistungsfähiges Dienstprogramm, das verschiedene für das SCT benötigte Microsoft Windows® Komponenten umfasst. In der folgenden Tabelle sind die Komponenten und Produkte zusammengefasst, die vom Metasys System Configuration Tool Setup installiert werden.
Installierte Windows-Komponenten |
Installierte Metasys Produkte |
---|---|
Microsoft Internet Information Services (IIS) Microsoft .NET Framework 4.6.1 Microsoft Visual C++ Runtime Libraries Microsoft Message Queuing (MSMQ) Microsoft SQL Server® 2014 Express mit SP3 (64 Bit) - nur Desktop-Betriebssysteme. Wird nur installiert, wenn keine Version von SQL Server erkannt wird. |
System Configuration Tool 13.2 SCT Pro 10.2 Offline-Tool für die Konfiguration der NeuenMetasys Bedienoberfläche 4.1 Launcher 1.7 Software Manager 2.1 NAE/NIE Update Tool 13.2 Metasys Engine Importer Package Importer |