Überprüfen des Computers auf eine unterstützte Version der SQL Server-Software - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Installation und Upgrade des SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Läuft OAS auf einem virtuellen Computer (VM), wird bei der OAS-Installation unter einem Windows Desktop-Betriebssystem SQL Server 2014 Express SP3 automatisch installiert. Wird OAS jedoch unter einem Windows Server-Betriebssystem installiert, muss eine unterstützte Version der SQL Server-Software installiert sein. Zum Prüfen, ob auf dem Computer eine unterstützte Version der SQL Server-Software installiert ist, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie das Tool „SQL Server Konfigurations-Manager“.
    Anmerkung: Wenn Sie keine Microsoft SQL Server-Version auf dem Computer sehen, fehlt diese notwendige Software. Gehen Sie zur Installation einer unterstützten Version der SQL Server-Software nach den Anweisungen in diesem Dokument vor.
  2. Wählen Sie im linken Fensterbereich SQL Server-Dienste. Doppelklicken Sie im rechten Fensterbereich auf den SQL Server-Instanznamen.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert und blättern Sie abwärts bis zur Versionszeile.
  4. Wenn die Version einer der aufgelisteten Nummern entspricht, wird Ihre SQL Server-Software unterstützt. Prüfen Sie, ob Ihre Version eine der folgenden Nummern aufweist:
    • 14.0.3030.0 (SQL Server 2017)
    • 13.0.5026.0 (SQL Server 2016 SP2)
    • 12.0.6024.0 (SQL Server 2014 SP3)
    • 11.x.7001.x (SQL Server 2012 SP4)

    Wenn die Version keine der genannten Nummern aufweist, müssen Sie entweder das entsprechende Service Pack installieren oder ein Upgrade auf eine neuere Version der SQL Server-Software durchführen. Gehen Sie zur Installation einer unterstützten Version der SQL Server-Software nach den Anweisungen in diesem Dokument vor.