Starten der SCT-Bedienoberfläche - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Installation und Upgrade des SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Zum Starten der SCT-Bedienoberfläche haben Sie die folgende Möglichkeiten:

  • Rufen Sie auf dem SCT-Computer Start > Programme > Johnson Controls > Launcher auf. Klicken Sie bei Verwendung von Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2012 auf dem Startbildschirm auf die Kachel Launcher. Befolgen Sie die Anweisungen in der Dokumentation Launcher Help (LIT-12011742), um das Profil des SCT-Computers zum Launcher hinzuzufügen.

  • Auf einem anderen Computer in demselben Netzwerk wie der SCT-Computer deinstallieren Sie zuerst jede ältere Version der Launcher-Software vom Client. Gehen Sie dann zu https://[Name oder Adresse]/SCT/, wobei [Name oder Adresse] für den Namen oder die IP-Adresse des Computers steht, auf dem das SCT installiert ist.

    Wenn Sie zum ersten Mal von einem Client aus zum SCT-Computer navigieren, wird der Launcher-Download-Bildschirm angezeigt (Abbildung 1). Launcher Download installiert eine private Version der Java Runtime Engine (JRE) auf dem Client-Computer, der zum Starten der SCT-Bedienoberfläche verwendet wird. Klicken Sie auf Full Launcher Installer, um die Bedienoberflächendateien vom SCT-Computer abzurufen, und führen Sie dann die Launcher-Installationsdatei aus. Weitere Informationen finden Sie in Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).

    Abbildung 1. Launcher-Download-Bildschirm

    Nachdem Sie den Launcher auf der lokalen Festplatte installiert haben, doppelklicken Sie auf dem Computerdesktop auf sein Symbol. Der Hauptbildschirm des Launchers wird angezeigt. Fügen Sie für den SCT-Computer ein Profil hinzu. Weitere Informationen finden Sie in Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

    Abbildung 2. Launcher-Hauptbildschirm

    Nach dem Hinzufügen des SCT-Profils wählen Sie es in der Profilliste auf der Registerkarte „SCT“ aus und klicken auf Starten. Der Anmeldebildschirm des Metasys System Configuration Tool wird angezeigt.

    Melden Sie sich mit dem Benutzernamen MetasysSysAgent und dem Standardpasswort an. Das Standardpasswort erhalten Sie von Ihrer Vertretung von Johnson Controls vor Ort. Der Bildschirm Passwort ändern wird für den Benutzer MetasysSysAgent angezeigt. Geben Sie das alte Passwort und dann zweimal ein neues Passwort ein. Das neue Passwort muss die auf dem Bildschirm Passwort ändern aufgeführten Regeln erfüllen. Um die Wörter anzuzeigen, die nicht als Passwörter verwendet werden können, klicken Sie auf Liste der nicht erlaubten Wörter anzeigen.

    Klicken Sie auf OK. Wenn Passwort erfolgreich geändert im Dialogfeld Passwort ändern angezeigt wird, klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld Lizenzbedingungen wird angezeigt. Klicken Sie auf Akzeptieren. Wenn im System keine Archivdatenbasis existiert, wird der Bildschirm Assistent zum Erstellen eines neuen Archivs angezeigt (Abbildung 3).

    Abbildung 3. Bildschirm Assistent zum Erstellen eines neuen Archivs

    Weitere Informationen zur Erstellung eines neuen Archivs und Verwendung aller Funktionen des SCT finden Sie in der Dokumentation Metasys SCT Help (LIT-12011964). Wenn bei der Anmeldung und bei der Verwendung vom SCT Fehlermeldungen angezeigt werden, finden Sie weitere Informationen unter Fehlerbehebung .