Öffnen von Ports und Konfigurieren des Windows-Firewalls - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Installation und Upgrade des SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über das Öffnen von Ports, um sicherzustellen, dass die Metasys Software und Prozesse einwandfrei funktionieren. In Version 8.1 und höher können Sie Regeln zum Blockieren des eingehenden und ausgehenden Datenverkehrs über Port 80 (http) erstellen. Weitere Informationen zum Schließen von Ports finden Sie in Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .

Prozedur

  1. Klicken Sie in der Systemsteuerung auf System und Sicherheit und dann auf Windows-Firewall. Das Fenster Windows-Firewall wird angezeigt.
  2. Vergewissern Sie sich im Fenster Windows-Firewall, dass die Firewall aktiviert ist. Wenn das nicht der Fall ist, aktivieren Sie die Windows-Firewall.
  3. Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen. Das Fenster Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit wird angezeigt.
  4. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Eingehende Regeln. Der Fensterbereich „Eingehende Regeln“ wird angezeigt.
    Abbildung 1. Windows-Firewall – Eingehende Regeln

  5. Wählen Sie im Fensterbereich „Aktionen“ die Option Neue Regel. Der Assistent für neue Eingehende Regeln wird geöffnet und das Fenster Regeltyp wird angezeigt.
  6. Wählen Sie Port und klicken Sie auf Weiter. Das Fenster Protokolle und Ports wird angezeigt.
  7. Wählen Sie TCP und geben Sie in das Feld Bestimmte lokale Ports die in der folgenden Tabelle angegebenen Portnummern ein. Detaillierte Informationen zum Zweck der verschiedenen Ports finden Sie unter Protocols, Ports, and Connectivity for the Metasys System in der Dokumentation Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .
    Tabelle 1. Zu öffnende Ports für das TCP-Protokoll

    Protokoll

    Port

    Verwendungszwecke

    HTTP

    80

    TCP

    Kerberos

    88

    TCP

    Remote Procedure Call (RPC)

    135

    TCP

    LDAP

    389

    TCP

    Secure Sockets Layer (SSL)

    443

    TCP

    NT LAN Manager Version 2 (NTLMv2)

    445

    TCP

    Remote Procedure Call (RPC)

    1025

    TCP

    Microsoft SQL Server-Datenbank

    1433

    TCP

    Microsoft Discovery Protocol

    9910

    TCP

    HTTP for RabbitMQ

    15672

    TCP

    AMQP for RabbitMQ

    5672

    TCP

    EPMD for RabbitMQ

    25672

    TCP

    EPMD for Erlang Port Mapper Daemon, RabbitMQ

    4369

    TCP

    HTTP for Elasticsearch

    9200

    TCP

    HTTP for Kibana1

    5601

    TCP

  8. Klicken Sie auf Weiter. Das Fenster Aktion wird angezeigt.
  9. Wählen Sie Verbindung zulassen. Klicken Sie auf Weiter. Das Fenster Profil wird angezeigt.
  10. Achten Sie darauf, dass alle Kontrollkästchen für das Profil ausgewählt sind (Standard). Klicken Sie auf Weiter. Das Fenster Name wird angezeigt.
  11. Geben Sie als Name Metasys (TCP-Protokoll) an. Wenn Sie möchten, können Sie eine Beschreibung zur Identifikation der neuen Regel hinzufügen. Klicken Sie auf Fertig stellen.
    Die Tabelle Eingehende Regeln wird aktualisiert und zeigt die neue Regel namens Metasys (TCP-Protokoll) an. Die Ports 80, 88, 123, 135, 389, 443, 445, 1025, 1433 und 9910 sind damit geöffnet und einsatzbereit.
  12. Führen Sie Schritt 5 bis 11 auch zum Hinzufügen einer neuen eingehenden Metasys -Regel für das UDP-Protokoll aus. Wenn das Fenster „Protokolle und Ports“ angezeigt wird, wählen Sie UDP. Geben Sie dann in das Feld Bestimmte lokale Ports die in der folgenden Tabelle dargestellten Portnummern ein. Detaillierte Informationen zum Zweck der verschiedenen Ports finden Sie unter Protocols, Ports, and Connectivity for the Metasys System in der Dokumentation Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .
    Tabelle 2. Zu öffnende Ports für das UDP-Protokoll

    Protokoll

    Port

    Verwendungszwecke

    SMTP

    25

    UDP

    DNS

    53

    UDP

    DHCP

    67

    UDP

    DHCP

    68

    UDP

    Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

    69

    UDP

    Kerberos

    88

    UDP

    Network Time Protocol (NTP)

    123

    UDP

    SNMP

    161

    UDP

    SNMP Trap

    162

    UDP

    Microsoft Discovery Protocol

    9910

    UDP

    SYPE-Transport

    9911

    UDP

    BACnet®

    47808 (Änderung möglich, auf den Wert in der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals im Metasys System abstimmen)

    UDP

  13. Führen Sie die Schritte 1 bis 12 aus, um die neue Eingehende Regeln hinzuzufügen. Geben Sie einen Namen für die neue Regel Metasys (UDP-Protokoll)

    Anschließend wird das Fenster Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit angezeigt und die Tabelle Eingehende Regeln wird aktualisiert, sodass die neue Regel Metasys(UDP-Protokoll) angezeigt wird. Die Ports 25, 67, 68, 69, 53, 88, 123, 161, 162, 9910, 9911 und 47808 sind damit geöffnet und einsatzbereit.

  14. Sehen Sie im Fenster Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit nach, ob die zwei neuen eingehenden Metasys -Regeln definiert und aktiviert sind.
    Abbildung 2. Definierte und aktivierte eingehende Metasys -Regeln

  15. Schließen Sie das Fenster Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit.
  16. Schließen Sie alle Fenster.
1 Dieser Dienst ist in der Metasys Software in Version 10.1 nicht mehr installiert bzw. wird von der Software nicht mehr benötigt.